This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TSW3085EVM:数字混频器和 SFDR 问题

Guru**** 2878130 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1535991/tsw3085evm-digital-mixer-and-sfdr-problems

器件型号:TSW3085EVM


工具/软件:

我的系统使用的是 1250MHz Fdac、312.5MHz Ffpga。 我从 FPGA 生成 312.5MSPS 20MHz 正弦信号。 LO 频率为 1GHz。 我处于单同步源模式、NCO 关闭。 我使用 ZCU102 作为 FPGA。

我对数字混频器有疑问。 我将插值设置为 4x、以保持样本大小不变。 我将数字混频器保持在旁路模式处于启用状态。

 

这些设置的频谱视图如下所示。

当我从 GUI 禁用混频器时、可以正确接收信号。

原因是什么、如何解决?

此外、我想问的另一个问题是、当设置为“fDAC = 1.25GSPS、fOUT = SFDR“时、我会看到 70dBc 而不是数据表中提到的 82dBc 作为 20MHz 值。 这可能是什么原因?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    启用数字混频器时、需要启用数字 NCO 或将混频器设置为 FS/8 的倍数。 否则、如果您不打算使用数字混频器、请禁用器件。 有关详细信息、请参阅以下应用手册:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa584/slaa584.pdf

    -康

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Kang、

    “你说什么? 在我的草稿项目中、我只想以 FS/8 的倍数运行数字混频器。 我正在使用 GUI 中的以下设置。

      

         

    评估板设置为:VCO 2400MHz、DACCLK 800MHz、FPGA CLK 120MHz、DAC 内部 PLL 960MHz、10MHz 正弦音调、TRF LO 1445MHz。

    左侧的图像为 FS/8、右侧的图像是在 FS/4 处混合的信号。 我只能在 Fs/8 处看到合适的频谱。 其他数字混频器设置也会产生失真的频谱、例如 FS/4。  

                            

    这可能是什么原因? 谢谢你。

    - Yigit

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Yigit、

    配置 TSW3085 后、您能否禁用时钟分频器同步?  

    当时钟分频器 SYNC 始终启用时、帧信号将不断同步时钟分频器、并将复位内部数字逻辑。  

    请参阅以下应用手册以了解详细信息:

    https://www.ti.com/lit/an/slaa584/slaa584.pdf 第 26 页

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我会根据 您的反馈调整设置、但输出频谱没有变化。