This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS127L11:与 ADS127L11 的 AVDD1、2 未开启时的控制信号相关

Guru**** 2581345 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS127L11

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1541618/ads127l11-regarding-the-control-signals-when-avdd1-2-of-ads127l11-are-not-turned-on

器件型号:ADS127L11


工具/软件:

如果在 IOVDD = 3.3V 且 AVDD1、2 = 0V 时、ADS127L11 的控制信号(CLK、START、SDI 等)输入了高电平 (3.3V)、那么这是否可能会损坏器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Koumei、

    这种情况将是安全的、不会损坏器件、因为您不会违反这些控制输入的绝对最大额定值。  ADS127L11 没有电源时序要求、因此 AVDD1 和 AVDD2 电源可保持为 0V、而 IOVDD 为 3.3V。  器件将保持复位状态、直到所有电源电压都处于正常工作范围内。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用