This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8691:将 AIN_P 与 AIN_GND 去耦

Guru**** 2578945 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542001/ads8691-decouple-ain_p-with-ain_gnd

器件型号:ADS8691


工具/软件:

您好的团队、

需要注意的是将 AIN_P 与 AIN_GND 去耦(反之亦然)。 我还在数据表中看到了第 9/9.1 节、其中讨论了如何对 AVDD 和 DVDD 进行去耦。

 将 AIN_P 与 AIN_GND 去耦时、应使用什么值? 这是否与第 9.1 节中的指导相同?

此致、

兰迪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Randy:

    AIN_P 到 AIN_N 上的任何电容器都将更属于 LPF 功能、而不是旁路或去耦电容器、提供大约为采样/保持电容器值 20 到 60x 的电容值是您的 指导。