This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE781H1:RX_IN 输入阻抗

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1541847/afe781h1-rx_in-input-impedance

器件型号:AFE781H1


工具/软件:

尊敬的 E2E 支持:

我们可以共享 RX_IN 输入阻抗值吗?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Sebastien,

    RX_IN 输入阻抗约为 190kΩ、范围约为±20%。 这适用于直流和 HART 频率范围、但在大约 10kHz 时降至该阻抗的一半左右。

    Joseph Wu