This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC63001:使用 GPIO 作为 GPIO

Guru**** 2952000 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC63002

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1541954/dac63001-using-gpio-as-gpio

器件型号:DAC63001
主题中讨论的其他器件:DAC63002

工具/软件:

尽管这些智能 DAC 器件有一个 GPIO 引脚、但我还没有找到将其用作 GPIO 的方法。

是否有任何器件是具有内部基准的 12 位 SPI 或 I2C 电压输出 DAC、以及一个可以用作数字输入的引脚、可以通过 SPI/I2C 读取哪个状态?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kimmo:  

    遗憾的是、此器件上的 GPIO 引脚只能用于预定义功能。 是否将 DAC 输出用作 DAC? 如果您需要一个 DAC 通道、则可以使用 DAC63002、并使用另一个配置为比较器的通道来接收数字输入。 可以在内部读取比较器输出标志、以便您知道 GPIO 是高电平还是低电平。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯