This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131A04:适用于电磁流量计电极信号的模拟前端设计

Guru**** 2943400 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131A04, TLV333

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1541458/ads131a04-analog-front-end-design-for-electrode-signal-in-an-electromagnetic-flow-meter

器件型号:ADS131A04
主题中讨论的其他器件: TLV333

工具/软件:

您好:  

我正在设计一款电磁流量计、目前主要负责调节来自电极的信号。 我决定使用 ADS131A04 ADC、但我对自己的设计有一些疑问。

建议的设计在功能上是否正确? 换句话说、我是否可以期望 ADC 在此配置下正常运行? 显示的所有无源器件值均为最终值 。 您能告诉我我我的设计是否有任何错误或问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matin:

    您的 ADC 原理图看起来不错、我只想提供一些建议:

    1. 请将未使用的模拟输入引脚连接到 GND、有关更多详细信息 、请参阅 ADS131A04 数据表中的操作和禁止事项一节。
    2. 您在电阻分压器中使用的是 1M Ω 电阻器、因此会产生更多噪声;您可以在 C17 和 R18 之间添加一个串联电阻器、该电阻器能够与 C17 形成一个 LPF 来滤除分压器产生的噪声。
    3. TLV333 是一款斩波稳定型运算放大器、随着时间和温度的变化、它可提供低失调电压和接近零漂移、但它也会产生斩波开关噪声、因此最好在 TLV333 之后添加一个 RC 滤波器。
    4. 对于 ADC 输入端的 RC 滤波器、  通常选择的共模电容器比 差分电容器小 10 到 20 倍、以最大限度地减少 共模电容器的影响。 请参阅常见问题解答:Δ — Σ ADC 抗混叠滤波器元件选择

    BR、

    Dale