This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DL1500:采样时钟开关和校准

Guru**** 2872490 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542551/adc12dl1500-sampling-clock-switch-and-calibration

器件型号:ADC12DL1500


工具/软件:

您好、

我们要使用

500MHz 之间不同的采样频率下测得的、- 600MHz 例如 510MHz 或 533MHz

每次切换采样频率或时、是否需要运行前台校准

它是独立的吗?

对于每个采样频率开关、我们可以估算 sysref 校准等的时间

直至转换器可用? (死区时间)

此致、

Gerhard。