This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC61408:DAC 未在所有 8 个通道上输出–ZCU104 FMC 接口

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC61408

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1536356/dac61408-dac-not-outputting-on-all-8-channels-zcu104-fmc-interface

器件型号:DAC61408


工具/软件:



e2e.ti.com/.../Simulation-and-circuit-design-_2800_2_2900_.pdf

大家好:

我在过去几周一直致力于解决 DAC 在 8 个通道中的任何一个通道上没有产生任何输出的问题。 我附加了仿真快照和 DAC 电路设计以供参考。


附件包括:  

  • 第一次仿真 屏幕截图显示了 DAC 配置序列。

  • 第二个仿真 显示了传输的数据 mosi 以设置的输出 –0.1V 共模电压 通道 A 通道 B

  • DAC 配置为在中运行 异步模式 所以 SDO LDAC 都保持未使用状态。


硬件详细信息

  • 我将 DAC 与 A 相连 ZCU104 板 经由 FMC 连接器 、具有以下连接:

    • MOSI、SCLK、SS_N、SDO 和 LDAC 最初连接到相应的 FMC_LPC 引脚。

调试过程中所做的修改:

  • SCLK :最初连接到FMC_LPC_IIC_SCL、现在通过跳线重新路由到FMC_LPC_CLK0_M2C_P(也用作 ADC 的时钟输入)。

  • SDO :已从断开连接FMC_LPC_IIC_SDA 。  

  • VCC :发现 DAC 需要大于 9V 的电压才能运行。 我从 A 上焊接了一根跳线 12V 电源轨 直接连接到 DAC VCC 引脚 (L2)


问题

DAC 的任何通道上都没有看到任何电压输出。 我不确定问题是否出在我的身上 设计 信号完整性 配置代码 。 请帮助我找出问题所在。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Syazwani:

     

    请分享 DAC61408 器件上每个电源引脚的测量值。 并捕获并共享 SPI 线路的示波器图。

     
    谢谢、

    Sanjay

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sanjay:

    希望您做得好。 我目前无法使用该板、但我会确保首先在星期一 Morning 发送所需的详细信息。

    只需确认—您想获取 VCC、VSS、VAA 和 VDD 万用表上电压测量值的快照、以及来自 Vivado 的硬件 ILA 捕获结果(仅显示 MOSI、SS_N 和 SCLK 信号)是否正确?

    如果我正确理解了您的要求,请告诉我。谢谢:)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    e2e.ti.com/.../ILA-Scope.pdf

    尊敬的 Sanjay:

    请查找随附的 PDF、其中显示了 SPI 通信(MOSI、SCLK 和 SS_n 线路)。 以下是波形内容的细分:

    1. 第 1 页 :显示了用于配置的前五个 SPI 事务、然后是用于设置通道输出电压的数据信号。


    • 第 2 页 :蓝色定时标记表示:

      • 前两个标记:SCLK 频率 (2066–2.070)

      • 接下来的两个标记:配置命令之间的时间 (2122s–2129)

      • 最后四个标记:数据信号之间的时序 (2542–2784 和 288s–3125s)

    • 第 3 页 :重复关键计时标记、以确保清晰:

      • SCLK 频率 (2066–2070)

      • 配置间隔 (2122–2129)

    发现的另一个问题:
    当电路板未编程时、LDAC 测试点的读数为 0.882V。 由于连接到上拉电阻器、该值是否应该更接近 1.8V?

    如有任何意见或建议、将不胜感激。

    提前感谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的  Syazwani:

    我看到了图、但很难理解、因为图片不清晰。 您能否向我们发送在器件引脚附近探测到的 SYCN、SCLK、SDI 和 SDO 线路的清晰图片?  

    并且请 在器件引脚附近共享测量的功率电压值(无需为此发送快照)。

      如果会议有所帮助、我可以举行简短的会议。

    谢谢、
    Sanjay   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否可以参加明天的短团队会议? 我可以共享我的屏幕以浏览 ILA 示波器捕获和 Gerber 文件。 抱歉—我可能会意外删除我之前回复中的测量值。

    以下是电流电源引脚读数、以供参考:

    • VIO(从 C4 探测):1.798 V

    • VCC (C8):12.06 V

    • VSS (C12): — 4.97 V

    • VDD (C15):4.98V

    让我知道什么时候最适合您。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    当通过邮件调试此问题时、我将关闭此主题。

    谢谢、
    Sanjay