This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8555:如何减小或消除输入电压与 ADC 读数之间的差值?

Guru**** 2786535 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8555

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1541104/ads8555-how-to-reduce-or-remove-the-difference-between-the-input-voltage-and-adc-reading-value

器件型号:ADS8555


工具/软件:

您好、

我不知道为什么  ADC 读数值和输入电压之间总是具有 16mV 的偏移量。 我们测量了 ADS8555 输入端的电压并使用串行接口读取数据。 它们之间的差值约为 16mV。 我们的电路板上总共有四个 ADS8555 芯片。 它们都有相同的问题。 您以前是否遇到过此类问题。 如何减小或消除此失调电压?  

我们将 ADC 设置为每 4uS 采样一次。 然后将 512 个样本平均转换为一个值。

此致、

Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Wang:

    感谢您的发布。 请问您正在使用 ADS8555 的项目/应用是什么类型?

    您能分享您的原理图以便我看看您的前端吗?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    有用 我在 R1063 处测量了 ADC 输入、它直接连接到通道 A0。 我要从外部传感器对非常小的电压反馈进行采样。 我在 R1063 进行测量、以消除前端的所有噪声 然后、我发现 ADC 读数具有 16mV 偏移量。

    Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shu、

    感谢您的分享。  您是否可以尝试将 AIN0 直接短接至 AGND 并测量输出代码? 这将为我们提供基线失调电压误差。

    此外、您如何测量练习中的失调电压误差? 您正在使用哪种 DMM? 多高的精度?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    我们使用新的  34461A 来测试 ADC 输入端的电压。 我们还将 AGND 连接到 ADC 输入端。 读数仅为大约 0.6mV。 消除该基线偏移误差后、测量的精度就会降低。 它仍然需要改进 15mV 的失调电压。

    此致、

    Shu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 Shu、

    短路时、如果失调电压以 0.6mV 为单位、则这处于 ADC 指定的失调电压误差范围内:

    我知道您正在校准这个 0.6mV 误差。 34461A DMM 是否已校准?  

    此致、

    Samiha