This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M04:ADS131M04 OSR 设置问题

Guru**** 2846320 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1541066/ads131m04-ads131m04-osr-setting-issue

器件型号:ADS131M04


工具/软件:

项目处于最后阶段  ADS131M04 的所有设置均已更新  、但 OSR 设置除外、使用 MSPM0 可以很好地获得响应。
 当读回仅显示默认值的 OSR 值时、要将 ADS131M04 的 OSR 默认设置更改为 512、请勿设置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baskar:

     当您发送对 OSR 进行编程的命令时、您能否提供一个逻辑分析仪图来显示来自/发送到 ADC 的通信信号? 从 ADC 获取响应的另一个帧时序也会有所帮助。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我已经提到过、该工程处于执行所有 ADC 配置(通过)的最后阶段 SPI  而我对 OSR 未设置配置。 当我 设置“ 2“ 在“ OSR“ 配置是否未使用、但如果设置“ 1“ 正在进行配置并生成“ 8kSPS“。 是否 需要为“ OSR“ 执行时丢失的配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Baskar:

    没有用于设置 OSR 的特殊序列、但是 、 在对 OSR 进行编程之前、您可以尝试发送待机命令以将器件置于待机模式、然后在寄存器编程完成后发送唤醒命令。

    BR、

    Dale