This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08EVM:请求 EVM 设计文件并说明 ADS124S08 使用情况

Guru**** 2905430 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538691/ads124s08evm-request-for-evm-design-files-and-clarification-on-ads124s08-usage

器件型号:ADS124S08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS124S08

工具/软件:

尊敬的团队:

我计划使用 ADS124S08 即将推出的应用中使用 ADC。 请您分享一下 EVM 设计文件 适用情况? 能够访问参考设计将极大地帮助我们高效完成电路开发。

此外、我有一些技术问题、希望您做出澄清:

  1. 是否可以使用 外部激励电源 关键优势?

  2. 可以了 6 个 RTD 和 2 个热电偶 我的系统。 我计划使用进行对接 具有外部模拟多路复用器的单个 ADS124S08 芯片 。 这种配置是否可以接受?

  3. CAN AVSS 引脚 连接到一个 负电压电源
    这是必需的、因为我的 输入信号范围为–125mV 至 250mV  

期待您的支持。

此致、
马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan Velayudham:

    如果您愿意、我可以为您提供 EVM 光绘文件、但我们不分享我们 EVM 的设计文件。 当然、我们还在 EVM 用户指南中提供了原理图和 BOM。 如果您想要 gerber 文件、请告诉我

    关于您的其他问题:

    是否可以使用 外部激励电源 两个温度系数?

    是的、为什么这不可能实现? 当然、ADC 已集成专门用于 RTD 偏置的电流源、因此您无需外部元件。  

    我有 6 个 RTD 和 2 个热电偶 我的系统。 我计划使用进行对接 具有外部模拟多路复用器的单个 ADS124S08 芯片 。 此配置是否可接受?

    是的、基本上任何配置都可以使用外部多路复用器进行

    [quote userid=“658703" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538691/ads124s08evm-request-for-evm-design-files-and-clarification-on-ads124s08-usage AVSS 引脚 连接到一个 负电压电源 ?

    是、有关可能的电源电压的更多信息、请参阅 ADC 数据表中的建议运行条件表  

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    您能否分享 Gerber 文件以供我们参考、从而为布局规划提供帮助?

    我将尽快完成设计并与您分享以供审核。 请将车票保持暂停,直到那时为止。

    谢谢您、
    马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan Velayudham:

    是的、我需要一些时间来准备文件并提供给您、请给我、直到下周结束

    感谢您的耐心

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan Velayudham:

    我已经准备好这些文件并提交了将其添加到 EVM 工具文件夹的申请。 我希望这将在一周结束时完成、但我会让您知道

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您努力准备好 EVM Gerber 文件。

    我已经完成了 4 线和 3 线 RTD 以及一个热电偶的 ADC 接口。 请查找随附的原理图 PDF、以进行审核和提供反馈。

    我还有几个与 SPI 接口相关的问题:

    1. 启动/SYNC DRDY 所需的 SPI 通信引脚? 您能否说明他们的角色以及在典型设置中是否需要他们?

    2. 我使另一个从器件共享同一条 SPI 总线。 数据表建议 在 SPI 线路上放置 47Ω 电阻器。 这些电阻器是否会影响与另一个从器件的通信? 您的见解会有所帮助。

    再次感谢您的支持。

    此致、
    马尼坎丹五世

    e2e.ti.com/.../RTD-SCH.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan Velayudham:

    回答您的问题:

    1. START/SYNC 引脚用于根据需要启动/停止转换并将器件与外部事件同步。 有关更多信息、请参阅第 9.4.4 节。 第 9.5.1.5 节介绍了 DRDY 引脚。 运行器件时、两个引脚都不是绝对必要的
    2. 不一定需要 47 Ω 电阻器、这有助于减少过冲和振铃。 对于精密 ADC 来说、这通常不是一个大问题、因为信号频率 相对较低。 SCLK 是最重要的。 当然、您始终可以将这些电阻器设置为 0 Ω、然后在稍后进行更改。 我还怀疑它们会对其他 SPI 器件产生任何有意义的影响。  

    原理图大致上看起来没有问题、有几条评论:

    • IDAC 引脚上的串联二极管仅可防止正过压。 如果系统中预计会出现负过压、请使用限流电阻器而不是二极管
    • 每个传感器仅 1x 引脚上的电阻器和二极管的点是什么? 我复制了以下其中一个以供参考
    • 如何对热电偶进行偏置? 我看不到上拉/下拉电阻器、或者任何 将 TC 偏置到 ADC 输入范围的东西。 有关更多信息、请查看我们的 TC 设计: https://www.ti.com/lit/pdf/sbaa274

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    再次感谢您对原理图的有用反馈。

    根据您的意见、我收到了几个快速跟进问题:

    1. 对于 D232(IDAC 引脚上的 BAS70 二极管)、您提到要改用限流电阻器。 假设存在 1mA 激励电流、您能否建议一个合适的电阻值来替换该二极管?

    2. 关于 RTD_1_UHI_P 线路上 R1855 (470Ω) 和 D223 (SMBJ160A) 的组合、添加了这些引脚以为模拟输入提供输入保护。 在这种情况下、您是否看到将这两个组件一起使用时有任何具体问题或顾虑?

    由于我仅与 MCU 使用基本的 SPI 通信、因此我假设不需要 START/SYNC 和其他辅助引脚。

    感谢您的持续指导和支持。

    此致、
    马尼坎丹五世

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Manikandan Velayudham:

    我先为电阻器设置 1k Ω、但当然这取决于您需要保护多大的过压(您希望根据绝对最大值将流入 ADC 引脚的电流限制为小于 10mA)。 现在、使用 1mA 激励电流使 1k 电阻器上产生 1V 的压降、请确保也满足 IDAC 顺从电压

    保护应该可以、我更好奇为什么您仅在其中一个模拟输入引脚上提供保护、而不在两者/所有引脚上都提供保护

    -布莱恩