This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8552:与 AM2432 MCU 连接

Guru**** 2836800 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC8552

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1537914/dac8552-interfacing-with-am2432-mcu

器件型号:DAC8552


工具/软件:

您好团队:

我们计划使用  DAC8552IDGKT 达到最佳性能。

您能帮助我如何使用吗  DAC8552IDGKT 一方  AM2432BSEFHIALVR 代替。

MCU 中是否有任何特定引脚可用作 SCLK、DIN、NSYNC、为 DAC IC 提供必要数据。

此致、

Dave、Chirag  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dave:  

    DAC 使用 SPI 通信 (SCLK、DIN/MISO 和 NSYNC)。 MCU 似乎具有可配置为 SPI 端口的 GPIO。 我将此主题移至处理器论坛、以便他们可以为您提供 SPI 配置的详细信息。  

    如果您稍后对 DAC 有任何具体问题、他们会将该线程移回。  

    此致、

    Katlynne

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Chirag Dave  

    您能否分享一个包含所示速度和信号的接口方框图

    是否可以使用 PRU-ICSSG?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我们可以 使用 PRU-ICSSG

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、  

    谢谢你。

    我怀疑另一个问题是如何交互。  我的理解是否正确?

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的  

    哪些引脚可用于连接 DAC8552 IC 以及如何配置这些引脚  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christag、  

    请查看以下示例  

    https://software-dl.ti.com/mcu-plus-sdk/esd/AM64X/latest/exports/docs/api_guide_am64x/EXAMPLES_PRU_ADC.html

    我们可能没有特定的 DAC 示例。

    我可以根据您的回复进行内部检查。

    此致、

    Sreenivasa.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    我的问题是“ MCU 中是否有任何特定引脚可用作  SCLK、DIN、NSYNC 来为 DAC IC 提供必要数据。“

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Chirag、

    谢谢你。

    SOC 主站或 MCU 外设是标准 McSPI 外设。

    您需要检查兼容性、如果 DAC 未实现标准协议、这种情况不太可能发生。

    使用 PRU-ICSS 的问题是解决此问题。

    此致、

    Sreenivasa.