This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS5296A:ADC 的数字输入没有标准电压电平&'t。

Guru**** 2609955 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540449/ads5296a-digital-input-of-the-adc-didn-t-have-standard-voltage-level

器件型号:ADS5296A


工具/软件:

您好、

ADC 的数字输入没有标准电压电平。

  1.8V 时的 FPGA ADC/VIL VOL 不支持 VOH VIH/VIL。

如何 在+2/–2mA 电流驱动中定义 FPGA 电平。

没有定义低电流下的电压电平、这可能是 ADC 中的情况。

请 建议如何驱动此线路?

此任务是否需要专用的外部驱动程序?

此致

Zeev Gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字输入支持 1.8V 电平。 您可以 在数据表中查看数字特性。