This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8028:内部温度传感器采样值会根据电路板中是否存在射频脉冲与不存在射频脉冲的情况进行比较而有所偏差

Guru**** 2815875 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS8028

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1541411/ads8028-internal-temp-sensor-sampled-values-deviate-depending-if-there-rf-pulses-in-the-board-compare-to-when-no-rf-pulses-exist

部件号:ADS8028


工具/软件:

您好、

我们在我们的电路板上使用并且看到了这样一个奇怪的问题。

虽然特定的组装可能有问题、但用新的 IC 替换特定的 IC 没有解决问题、这有点改变行为、但存在问题。

原因可能是什么?

请注意、只有内部温度传感器会对电路板上存在的射频脉冲做出反应。 其他采样电压。

我们使用内部 Vref = 2.5V、但正如我上面提到的、仅影响内部温度传感器  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Arye:

    您能否提供更详细的信息?您如何使用内部温度传感器、正常模式或平均模式?  这些射频脉冲的性质是什么?  ADS8028 距离射频源有多近?  您发现了什么影响?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、谢谢。

    明天我将详细回答、但我们的工作是:

    -采样 int。 循环中的温度值、高速率、每 1 秒或半秒

    -我们看到稳定的温度值

    -一旦我们在我们的板上启动射频脉冲,温度变化很少降解,在第一个芯片上,我们看到了 10 摄氏度的变化。

    -当你停止射频脉冲时,温度值开始回到原来的稳定值,然后再转动脉冲。

    其他 AIN 不具有相同的行为者、只有临时值具有这样的行为者。

    现在我不确定样品是平均还是正常。  

    PCB 布线上存在射频脉冲、我目前不确定它们与 IC 的接近程度、但我认为 IC 具有相同的 GND 等

    您论坛中的这个主题似乎与我们的问题非常相似,只是您通过邮件进行讨论

     ADS8028:电磁场抗扰度测试时的温度传感器输出值错误 

    谢谢  

    Arye