This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS131M08EVM:用于 ADS131M08EVM 的 PHI 控制器

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS131M08, ADS131M08EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539381/ads131m08evm-phi-controller-for-ads131m08evm

器件型号:ADS131M08EVM
主题中讨论的其他器件:ADS131M08

工具/软件:

我目前正在使用 ADS131M08 ADC、并计划将其与 FPGA 集成。 为了更好地了解该器件并为我的开发提供支持、我一直在使用 PHI 控制器从 ADS131M08EVM 采集数据。

我知道 ADS131M08 可以使用示例 C 代码、但 HDL 资源更适合我基于 FPGA 的设计。 您是否可以分享 PHI 控制器的原理图以及任何实现 SPI 接口的可用 VHDL 或 Verilog 代码? 拥有这些参考资料对我的开发流程非常有帮助。

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aloha:

    我们没有任何 HDL 资源可与 M08EVM 共享、也不提供我们专有 PHI 控制器的原理图。 PHI 使用基于通用模式的通信方案、这与实际系统中实际实施的任何方案不同、因此该信息可能对您没有任何帮助

    如果我们能以任何其他方式为您提供帮助、请告诉我

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我懂了。 是否有一个示例 HDL 代码可用于 ADS131M0x 或类似的 SPI ADC 器件接口作为参考? 只有 SPI 部分就足够了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aloha:

    我不知道 M0x 的任何 HDL 代码示例。 或许互联网上有某种内容(如 GitHub)、但 TI 并未开发任何内容

    -布莱恩