This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC60504:有关 VREF 和 VDD 电源的查询

Guru**** 2914610 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539203/dac60504-query-regarding-vref-and-vdd-supply

部件号:DAC60504


工具/软件:

TI 团队大家好、  

我们在其中一个项目中使用了'AC60504BRTET'、在电路板构建后、我们对它们进行了测试。 我们为 VDD 和 VREF 引脚提供了 5V 电压。 在测试时、我们观察到、当 REF3450IDBVR 的输出与 DAC 隔离时、 “REF3450IDBVR"的“的输出端会获得 5V 的电压、但当为 DAC 的 VDD 和 REF 引脚提供 5V 电压时、电压会降至 2.5V。  

我在  设计中附上了“REF3450IDBVR"和“和“AC60504BRTET"的“的屏幕截图。 请建议 DAC 是否消耗的电流大于“REF3450IDBVR"的“的容量、或者我们必须对设计进行任何更改、以确保 DAC 和 REF 电路正常工作。

此致、

Nitesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    我们还观察到如下一些情况、

    我们在单独的通用板上准备了相同的电路、并使用单独的电源为 VDD 和 VREF 引脚提供电源、可以观察到连接到 VDD 的电源不会消耗太多电流、但连接到 VREF 引脚的电源会消耗非常高的电流。

    当提供给 VREF 引脚的电源的电流限制设置为 10mA 时、在电源进入恒流 (CC) 模式的情况下、电压从 5V 降至 2.5V。 这就是 VREF 引脚的电流要求超过设定的电流限值。

    当我们增大电流限值时、可以观察到 VREF 引脚消耗的电流大于 50mA 电流。 那么、预计 VREF 引脚上会产生这样高的电流消耗? 或者 DAC 没有从内部基准更改为外部基准?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    默认情况下启用 DAC 内部基准、因此这是预期行为。 如果计划使用外部基准、则需要更新 DAC 寄存器、以在启动时禁用内部基准。 我建议将 REF 电流限制保留在 10mA、或添加一个串联电流限制电阻器、以限制从上电到禁用内部基准之间的电流。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 katlynne:

    理想情况下、DAC 是否应该默认采用外部基准模式?

    用户、如果我在 Vref 引脚上施加外部电源、那么我认为 DAC 的默认设置是外部模式、而不是内部模式。 此外、在我更新 DAC 寄存器之前、内部基准引脚(即 2.5V 和外部基准源(本例中为 5V) 将)将会短路、从而导致灌入大电流、这可以在我们将电源连接到 Vref 引脚的测试中看到、并且会消耗 56mA。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    我认为设计人员通过这种方式选择了默认设置、因此该器件可以上电至默认电压、而用户无需发送任何命令或提供外部基准。 该器件具有相当好的内部基准、因此他们优先考虑该功能、而不是假设大多数人会使用外部基准。 虽然我明白了您的来源、但如果您确实选择了外部基准、这会导致一些麻烦。

    同样、在您的情况 下、我建议将 REF 电流限制保留在 10mA、或者添加一个串联限流电阻器来限制从上电到禁用内部基准之间的电流。

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    感谢您的回答。 您能否检查是否有使用外部基准直接替换的“DAC60504BRTET",“,以便、以便我们将来可以使用它们。

    此致、

    Nitesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Katlynne:

    目前、我们   在内部基准模式下使用“DAC60504BRTET",“,</s>、

    我们将 GAIN 寄存器设置为 0x010F 即 Vref /2 和 GAIN * 2

     要将 DAC 通道 0 上的电压输出设置为 2V、我们将 DAC 计数设置为 3276。

     SPI 上发送的数据如下:

    TX 数据[0]:0x08  

    Tx Data[1]:0x0c  

    Tx 数据[1]:0xcc

     

    DAC0 的数据读取如下

    rx_data[1]:0x0c   

    rx_data[2]:0xc0

    相当于 DAC_COUNT 3264

     在 DAC0 引脚上测得时、我们看到的万用表上电压为 0.124。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nitesh:  

    默认情况下、不会使用禁用的内部基准进行直接(引脚对引脚)替换。  

    您之前是否已确认能够写入 DAC? 您以前是否能够禁用了内部基准? 如果没有、您能否确保使用的 SPI 模式正确无误? 用于设置增益和 REF-DIV 的代码是正确的。

    如果您说是 RX 数据、这是否只是写入后在 SDO 上移出的数据? 这是寄存器的读取命令吗?  

    这是否是您与外部基准一起使用的相同器件?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯