This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LXC2T45:SN74LXC2T45

Guru**** 2490895 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LXC2T45, SN74LVC2T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540175/sn74lxc2t45-sn74lxc2t45

器件型号:SN74LXC2T45
主题中讨论的其他器件: SN74LVC2T45

工具/软件:

你好、Josh

感谢更新...

如该器件的数据表 (SN74LXC2T45) 中所述、获得最小 1ns 的传播延迟的条件是什么。

对于该器件、传播延迟窗口太大。

我们的工作温度窗口是 0°C 至+50°C

您可以建议使用具有超小传播延迟窗口的任何其他器件(任何电压到任何电压转换)吗?

我们正在寻找从 3.3V 到 (1.2V 至 5V) 信号电平转换且高达 100MHz 速度的传播延迟、约为 1ns。

或任何其他方式/器件来实现此目的。

 

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Iswar、

    您尝试连接的协议是什么? 您能否查看 SN74LVC2T45 并看看它是否符合您的要求?

    我还没有看到具有 1ns 传播延迟的电平转换器、该转换器也支持 100MHz。

    此致、

    Josh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Josh

    我们正在寻找驾驶员/接收者项目应用程序的电平转换器部分、供工程/科学社区使用。 该项目的要求非常精确、如下所示。 然而 、SN74LVC2T45 器件看起来更好、但并不完全满足我们的要求。

    项目要求:

    1.从 3.3V 到 1.2V - 5V(步长为 100mV)的电平转换、对于 3.3V 输入信号的输出、需要进行降压转换和升压转换。

    2、对于全范围电平转换(从 3.3V 至 1.2V-5V)、输入信号频率应支持高达 100MHz 的频率。

    3.整个电平转换范围的传播延迟约为 1ns(尽可能最小)。

    4、工作温度为 0°C 至 50°C

    请积极建议使用符合上述要求的任何器件。

    如果您需要任何其他输入、请告知我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ishwar、

    唯一可支持 1.1V 至 5.5V 信号的电平转换器是 LXC 和 TXU。

    当从 3.3V 转换到 1.2V 时、两者均可提供~20Mbps 的最大数据速率(或 10MHz)。

    另一个问题是在整个电压范围内满足 1ns 的传播延迟。 遗憾的是、没有电平晶体管能够提供该输出。

    此致、

    Josh