This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8353-Q1:如何将 ADS8353's SPI 接口与 MCU 连接

Guru**** 2609955 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS8353, ADS8353Q1EVM-PDK

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1536154/ads8353-q1-how-to-connect-ads8353-s-spi-interface-with-mcu

器件型号:ADS8353-Q1
Thread 中讨论的其他器件:ADS8353ADS8353Q1EVM-PDK

工具/软件:

尊敬的 TI 专家:

我的客户希望使用 ADS8353 进行两次电流检测、他们已经使用 ADS8353Q1EVM-PDK。

ADS8353 有两个 SPI 接口的数据输出 IO (SDO)。 一种是 SDO_A 可以输出通道 A 和通道 B 的数据、但它会降低数据速率。 另一种是 SDO_B、它只能输出通道的数据。

客户如何将 SDO_B 引脚连接到 MCU。 如果客户已将 SPI_CLK/CSN/SDI/SDO_A 连接到 MCU 的 SPI1。

将 SDO_B 连接到 MCU 的任何 GPIO

2.仅将 SDO_B 连接到 MCU 的 SPI2_SDO

将  SPI_CLK/CSN/SDI/SDO_B 连接到 MCU 的 SPI2

哪一个是 corrct?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Gary、  

    这取决于 MCU 的 GPIO 功能和启用的模式。 如果 MCU 能够正常工作、这些选项中的大多数应该都能正常工作。  

    通常、我会建议使用 2 个、但也可能需要一种与两个 SPI 内核共享 SCLK 的方法。  

    此致、  

    Yolanda