This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1248EVM-PDK:无法连接到我的 ADS1248V2EVM-PDK

Guru**** 2582405 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540753/ads1248evm-pdk-unable-to-connect-to-my-ads1248v2evm-pdk

器件型号:ADS1248EVM-PDK


工具/软件:

按照手册中的说明尝试连接到全新的 ADS1248V2EVM-PDK 后、收到以下错误:

未检测到 EVM
请移除电源并将 ADS1x48EVM 连接到 PAMB 控制器。
如果已插入、请仔细检查标题对齐情况。

请在插入 EVM 后重新启动或重新加载 GUI

点击 TI 云页面左侧的日志文件图标、会收到以下错误消息:

尚未对 I2C EEPROM 进行编程

注意:这是在按照说明安装浏览器插件和 TI 云应用之后执行的。  问题发生 在两台不同的计算机上,使用两个不同的浏览器 ( Chrome 和 Firefox ),并多次重新加载网页。

如需 TI 帮助、了解此产品是否为 DOA。

谢谢您、

Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan Hajdaj、

    我向您发送了一个朋友的申请、以便我们可以私信并进一步调试此问题

    -布莱恩