This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9813:是否具有 20 位 ADC/8 通道 ADC 解决方案?

Guru**** 2826825 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS9813, ADS9803

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540121/ads9813-have-the-20-bit-adc-8ch-adc-solution

器件型号:ADS9813
主题中讨论的其他部件: ADS9803

工具/软件:

您好先生

您是否拥有  20 位 ADC/8 通道 ADC 解决方案?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、

    希望你很好,谢谢你的帖子. 流水线中有 20 位版本的 ADS9813、名为 ADS9803。 它将在下一周或两周发布。 我会在发布时通知您。 您打算将其用于哪种项目?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Samiha

    终端设备是二极管测试仪的 ATE

    现在我们还对 ADI/AD4858 进行了调查、您是否有两个之间的比较表?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Alex、  

    谢谢! 主要区别在于竞争器件具有高输入阻抗(由于内部缓冲器)和 40Vpp 输入范围。 ADS9803 只有 1M Ω 输入阻抗和 24Vpp 输入范围。 如果 ADS9803 的输入范围适用于二极管测试仪、我们的器件将提供 2 倍的采样速度和~30%的精度。 我可以通过电子邮件向您发送一张比较幻灯片。

    此致、

    Samiha