This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS4122:数字输入驱动

Guru**** 2489965 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540443/ads4122-digital-input-drive

部件号:ADS4122


工具/软件:

您好、

ADC 的数字输入没有标准电压电平。

  1.8V 时的 FPGA ADC/VIL VOL 不支持 VOH VIH/VIL。

如何 在+2/–2mA 电流驱动中定义 FPGA 电平。

没有定义低电流下的电压电平、这可能是 ADC 中的情况。

请 建议如何驱动此线路?

此任务是否需要专用的外部驱动程序?

此致

Zeev Gerber

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    您能告诉我您指的是哪些数字引脚吗?  VIH 和 VIL 电平位于下表(表 7.8)中、可以在数据表的第 14 页中找到。

    https://www.ti.com/lit/ds/symlink/ads4122.pdf?ts = 1752580378514&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FADS4122%253FkeyMatch%253DADS4122%2526tisearch%253Duniversal_search%2526usecase%253DGPN-ALT#page=14

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数字输入不是标准的!!! FPGA 无法驱动它们!! 为什么要这样做? 我想由谁驱动 ADC???

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Zeev:

    您确切指的是哪些引脚?  数字引脚均为高阻抗、因此您只需满足 VIH/VIL 电平。 您的线路是否需要较长的布线、快速开关或其他方面的负载?

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

      我使用 RESET、SCLK、sdata、sen、OE。

      您能否确认所有这些引脚的输入电流小于 100 μA ?

    此致

    Zeev gerber

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeev、

    它们通常为 10uA。  您能给我提供有关这个问题的更多信息吗?  为什么您认为 FPGA 无法驱动引脚、器件的 b/c 状态是否不会改变?  您是否在设备上进行过探测?  波形是什么样子的?   

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、

    请参阅 FPGA 参数:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Zeev、

    是的、我知道驱动强度仅为 2mA。  如果您不告诉我您所看到的问题是什么、我就无能为力。  只有 b/c VOH / VOL 不完全匹配并不意味着它不会起作用。  我们器件的 VIL 必须低于 0.4V 才能看到保证的逻辑低电平、VIH 必须高于 1.3V 才能保证逻辑高电平。  它将在这两者之间切换、但不知道它是逻辑高电平还是逻辑低电平

    此致、

    Geoff