This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC39RF10:有关通过外部 VCO 改善 LMX2820 相位噪声的信息

Guru**** 2931100 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF10, LMX2820

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539057/dac39rf10-regarding-the-improvement-of-phase-noise-lmx2820-through-external-vco

器件型号:DAC39RF10
主题: LMX2820 中讨论的其他器件

工具/软件:

尊敬的团队:

客户在 DAC39RF10 的数据表中看到了 8.2.1.4.2 示例 2:通过外部 VCO 改善 LMX2820 相位噪声。 TI 能否为该器件提供参考设计? 他们还使用 LMX2820、希望看到这个带有 DRO 的设计、谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 专家:

    任何人都可以回复?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Vayne:

    这是一款出口管制设备、因此我们需要了解相关的终端客户、以便验证他们是否具有有效的出口许可证、然后才能提供帮助。

    此致、

    Geoff