This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62132:TPS62132RGTR

Guru**** 2927270 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1539793/tps62132-tps62132rgtr

器件型号:TPS62132


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们 在设计中使用了降压转换器、并计划 估算此 IC 的功耗。

请求您共享降压转换器 IC (P/N :TPS62132RGTR) 的电流消耗详细信息以及 参考图像。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sandhiya Subashree M:

    请分享输入电压最小值、输出电压和最大输出电流的规格。

    此致、

    Ushasri Alla.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Alla Ushasri、

    VIL = 3V

    VIH = 17V

    VOUT = 3.3V

    最大输出电流= 3A

    我的稳压器输入电压为 12V、输出电压为 3.3V、电流为 3A

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入电压需要至少大于输出电压 500mV、

    原理图如附图所示。

    您还可以查看我们的 Webench 工具以获取图和 BOM。

    webench.ti.com/.../5

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:Alla Ushari、

    感谢您分享参考图像。
    您能告诉我此稳压器在上电后正常运行期间的电流消耗。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    PFA.

    这是您想要的吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、
    我可以将其视为 IQ 电流以进行估算  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    首先、要获得 3.3V 的输出电压、您需要提供 4V 的最小输入电压。

    功耗估算是在效率、电感器和电感器的

    由于效率=输出功率/输入功率

    当输出电流= 3A 且 Vout = 3.3V 时

    因此输出功率= 3*3.3 = 9.9W

    要了解 IC 在输出电流和输入电压方面的效率、请查看我们的 webench 工具。

    webench.ti.com/.../11

    对于常规输入电压= 12V

    您将在 webench 中找到与此类似的不同参数的值

    当 Vin = 12V、Iout = 3.3A 时、效率= 89.2%

    我们可以按如下所示计算输入功率、

    0.892 = 9.9/输入电源

    输入功率= 11.098W

    因此、功耗=输入功率 — 输出功率

                       = 11.098 - 9.9

                       = 1.198W

    希望这澄清了您的答案。

    此致、

    Ushasri Alla.