This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7908:如何使用 2 个传感器控制 4 个 IDQ 电流

Guru**** 2930850 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC7908

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538898/amc7908-how-to-control-4-idq-currents-with-2-sensors

器件型号:AMC7908


工具/软件:

我正在研究 A5M36TG240 的时序控制要求、对 TI AMC7908 偏置控制器感兴趣。 如果我理解正确、AMC7908 会是具有 4 个晶体管的单通道 PA 的良好偏置控制器、即使示例中显示了 6 个晶体管也是如此。 我仍然感到困惑的是、  当 IDQP2 连接在一起并使用单个检测电阻进行测量时、如何从 IDQC2 解开 IDQP2。 我是否只将当前设定点应用到 IDQ2? 我可以推断出 IDQP2 和 IDQC2 之间的一些差异吗?

 

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

     AMC7908 只能主动监测 2 个漏极电流。 在这种情况下、您需要监测系统中 2 个更高的电流、并对其余两个使用额外的电流传感器。 应用图假设无需知道每个 PA 的确切电流、仅用于监控过流情况。

    谢谢、
    Erin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Erin、 您建议使用单通道还是多通道 ADC 来测量额外的漏极电流?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您可能需要咨询 INA 团队、TI 拥有许多可满足您需求的电流感应放大器。  

    电流检测放大器产品选择|德州仪器 TI.com

     INA4230 数据表、产品信息和支持| TI.com 可能是不错的选择、它具有 4 个电流检测输入。 示例应用可以将其中一个用于每个 PA、只需将 AMC7908 的 ADC 用作 PA 保护的通用监控器。 不过、实际团队可能会有更合适的建议。

    谢谢、
    Erin