This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:部分断电和 Ioff 器件支持

Guru**** 2974170 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0204, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540713/txs0108e-partial-power-down-and-ioff-device-support

器件型号:TXS0108E
主题中讨论的其他器件:LSF0204、

工具/软件:

您好、

我有几个关于 TXS0108 IC 的问题。

1.我计划以相同的电压电平连接 VCCA = VCCB。 TXS0108 IC 支持相同的电压电平。 我没有看到任何关于如果 VccA=VccB 会发生什么的事情。 请提供您的反馈。

2.如果首先启用低压电源轨 1V8_POWER_A 域、则表明在 1V8_POWER_B 域轨之前存在长时间的延迟。 是否存在大电流流过 MOSFET 体二极管并流过目标 IC (SoC) ESD TVS 二极管的风险?   在这种情况下、是否有可能出现问题? 请提供您的反馈。

TXS0108 器件支持 I2S 通信。 如果是、则在设计中需要注意的任何预防措施要求。 提供您的反馈。

4.LSF0204 器件支持 Ioff 和局部断电模式(随附的图像供参考)。 请确认 TXS0108 支持此模式

。