This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:部分断电和支持 IOFF 器件

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, LSF0204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540699/lsf0108-partial-power-down-and-ioff-device-support

部件号:LSF0108
主题中讨论的其他器件: LSF0204

工具/软件:

您好、

我对 LSF0108 IC 有一些问题。

1.我计划以相同的电压电平连接 VCCA = VCCB。 LSF0108 IC 支持相同的电压电平。 我没有看到任何关于如果 VccA=VccB 会发生什么的事情。 请提供您的反馈。

2.如果首先启用低压电源轨 1V8_POWER_A 域、则表明在 1V8_POWER_B 域轨之前存在长时间的延迟。 是否存在大电流流过 MOSFET 体二极管并流过目标 IC (SoC) ESD TVS 二极管的风险?   在这种情况下、是否有可能出现问题? 请提供您的反馈。

 LSF0108 器件支持 I2S 通信。 如果是、则在设计中需要注意的任何预防措施要求。 提供您的反馈。

4.LSF0204 器件支持 Ioff 和局部断电模式(随附的图像供参考) 。 同样、LSF0108 支持相同的功能。 请确认。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dineshkumar:

    1.这被视为一种开关配置模式、其中 VREFA= VREFB。 可以将器件配置为以这种方式工作、请参阅下面的示例设置:  

    2.这将取决于 EN 引脚的配置方式。 如果 VREFA 已启动且 EN 仍通过外部 GPIO 驱动为低电平、则器件仍将处于高阻态、且漏电流将达到最小。  

    3.该器件具有开漏输出、外部上拉电阻的大小应根据您的 I2S 速度和可接受的 VOL 电平选择合适。  

    4.如果 VREFB 被驱动为低电平、则 LSF0108 可置于 IOFF 模式(假设它遵循正确的偏置设置,同时 VREFB 和 EN 短接在一起并上拉至 VCCB 电压)。 如果 VREFA 为低电平且 VREFB 节点仍提供电压、则不支持 IOFF。

    此致、

    插孔