This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC7932:vs AMC7834 与 AMC7836:这些选项中的任何一个是否适用于 TDD?

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: AMC7932, AMC7834, AMC7908, AMC7836

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540029/amc7932-vs-the-amc7834-vs-the-amc7836-are-any-of-these-appropriate-for-tdd

部件号:AMC7932
主题中讨论的其他器件: AMC7834AMC7908AMC7836

工具/软件:

大家好、我将为 NXP A5M36TG240 选择偏置控制器。 我的应用是 TDD。 我当时在查看 AMC7908、但对一款具有更多通道的偏置控制器感兴趣、因此我可以每 2 个或更多 PA 使用 1 个偏置控制器。 这些器件 (AMC7932、AMC7834 或 AMC7836) 中的任何一款是否具有用于 TDD 的跟踪记录?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    AMC7908 可偏置多达 8 个栅极、因此您可以偏置其中 2 个 PA。 这里的主要限制因素是缺少电流监测器、需要为此 PA 添加多个电流监测器。 其他 AMC 没有 内部开关、因此您需要一个外部开关来实现 TDD。  

    谢谢、
    Erin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Erin、我是否可以正确理解、如果我想使用  AMC7908 上的所有 8 个 DAC、其中只有 4 个能够快速导通和关断、而其他 4 个能够快速关断、但无法导通?  
     

     是否有什么想法?是否有典型惯例让哪种晶体管快速导通和关断? 载波与峰值之间的关系?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ryan、

    您是对的。 您可能需要与 PA 工程师谈谈更具体的应用用途、但一般来说、我们会看到有人使用载波快速关闭/打开、峰值保持稳定。

    谢谢、
    Erin