This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200-SP:可订购器件型号之间的差异

Guru**** 2591770 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1544686/adc12dj5200-sp-difference-between-orderable-part-numbers

部件号:ADC12DJ5200-SP


工具/软件:

ADC12DJ5200-SP 的可订购器件型号为 ADC12DJ5200ALRSHP  和 SN0144ALR-DC 。 它们之间唯一明显的差异是工作温度。 但是、单位价格从  第一种情况下的49欧元、189.83 变为 第二种情况下的852.806欧元。

这两个器件型号之间有何差异? 第二个单价是否有误?

提前感谢您的答复。

此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Miguel、 SN0144ALR-DC 是  ADC12DJ5200-SP 的机械样品、我们可为客户提供不需要 ADC 功能的任何鉴定、因此他们不必冒险购买非常昂贵的器件。  ADC12DJ5200ALRSHP 是可订购的航天级器件、这就是价格差异的原因。