This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:ADS1263 适用于简单电压输入的单端配置

Guru**** 2399305 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1544283/ads1263-ads1263-single-ended-configuration-for-simple-voltage-input

器件型号:ADS1263


工具/软件:

尊敬的 TI:

请参阅 ADS1263 的数据表、该器件被描述为具有 11 个多功能模拟输入、能够在单端(10 个输入)或差分(5 个输入对)模式(相应地配置电压输入)下工作。 同样、器件电源可以是差分电源 (+/–2.5V) 或单端电源 (0V、+5V)

从数据表中给出的示例来看、我不清楚如何将该器件用作简单的单端 ADC。 我有 rand 0V 至 1.5VDC 的电压进行转换(来自具有电压输出的温度传感器)。 您可以通过绘制的电路图建议如何为单端输入配置电路。

在数据表中、图 10-2(具有电平转换电压的单端输入)和图 10-3(具有接地的单端输入)似乎都表明使用差分输入、而不是使用 5 个以上的传感器。

请注意、我们希望在可能的情况下使用该 ADC、因为我们已经为单独的应用开发了代码(不使用差分)

提前感谢您所做的任何澄清

Duncan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Duncan:

    图 10-2 和 10-3 显示了在 ADS1263 上测量单端信号的正确配置。 AINCOM 引脚可用作负输入引脚、用于测量单端信号。 例如、当对 ADS1263 使用单极+5V 电源时、可以将直流 2.5V 连接到 AINCOM 引脚、将 1.5V 直流单端信号连接到任何其他模拟输入引脚(例如 AIN0)之一、然后您可以通过测量 AIN0 和 AINCOM 之间的差分电压来测量该单端信号。 您还可以使用 任何其他模拟输入引脚(例如 AIN1)通过测量 AIN1 和 AINCOM 之间的差分电压来测量另一个单端信号。

    BR、

    Dale

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dale、非常感谢您的确认。 我怀疑情况属实、但不确定 AINCOM 与仅用于差分测量的一对其他 AIN 引脚之间的关系。

    非常感谢您花时间做出如此有帮助的回应、以及快速的回复。

    此致

    Duncan