This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC8562T:DAC8562-EVM 通过 MMB0 主板运行

Guru**** 2837190 points

Other Parts Discussed in Thread: DXP, ADS1256, DAC8562TEVM, DAC8562T, DAC7562T, DAC63204EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1540035/dac8562t-dac8562-evm-operation-with-mmb0-motherboard

器件型号:DAC8562T
主题中讨论的其他器件:ADS1256、、、 DAC7562T、DXP、 DAC63204EVM

工具/软件:

我的 MMB0 可以通过 ADS1256 ADC 运行、但我想使用  DAC8562TEVM 和相同的 MMB0 卡。

要使此组合正常运行、我需要安装什么软件?

此外、我打算 将评估卡上的 DAC8562T 替换为 DAC7562T 。 这是否需要不同/额外的软件?

请提供指向软件资源(如果可用)的链接

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    以下软件是为 DAC + MMB0 开发的:

    DXP 软件编程工具|德州仪器 TI.com

    我们不再更新此软件、 某些用户在运行 Windows 10/11 时遇到问题。  

    DAC8562T 和 DAC7562T 具有相同的命令结构。 唯一的区别是分辨率:

     如果您向 DAC7562T 写入 16 位数据、则 DAC7562T 将截断 4 个最低有效位、这是正常的。 您可以使用相同的软件。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我尝试将 DAC8562-EVM 卡与 MMB0 主板配合使用、但 USB 链路无法正常工作。 在 DXP 安装过程中没有出现错误、而不是出现此错误(在“Device Manager(设备管理器)“中):

     ,我得到这个:  

    我安装了 DXP 软件几次,重新启动了我的电脑,仍然无法使它工作. 任何建议都将受到高度赞赏。

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Christian:  

    正如我提到的,这个软件是相当旧的,许多问题是与 Windows 10/11 的兼容性问题。  

    您可以尝试安装 Microsoft .NET Framework 下载.NET Framework — 免费官方下载|.NET。  

    另一个问题可能是驱动程序签名、这是 Windows 10/11 的一项要求、但不是在开发此软件时出现的。 您可以尝试禁用驱动程序签名: 7737.Disable-Driver-Signing-Enforcement-Windows-8-10.pdf

    我与 Abigail 交谈、她提到您之前曾尝试过 DAC63204EVM。 这是一款更新得多的器件、我们会为新设计推荐这种器件。 该 GUI 的问题通常与某些公司计算机上的防火墙有关、这些计算机会阻止安装的某些部分。 您可以尝试使用以下 python 驱动程序与 DAC63204EVM 通信:

    e2e.ti.com/.../3884.LatchingComparator.pye2e.ti.com/.../2235.FTDI_5F00_SMARTDAC.py

    此致、

    凯蒂恩·琼斯