This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1284:ADS1284:高增益时的高频性能

Guru**** 2819875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1543828/ads1284-ads1284-high-frequency-performance-at-high-gains

器件型号:ADS1284


工具/软件:

我之前在这里问过一个问题: ADS1284:高增益下的高频性能 

我错过了 Keith Nicholas 的答复 、他说:

对于 1600Hz 以下的所有增益、PGA 频率响应都应该是平坦的、这是 FIR 滤波器的带宽 (4ksps)。  如果绕过 FIR 并直接使用 sinc 滤波器、那么您可能会在较高频率下看到一些衰减。

在这种情况下、您使用哪种增益和滤波器模式?

为了回答您的问题 Keith Nicholas 、我们使用的 是增益=16 和 FIR 滤波器。 我不是看到这种情况的、而是一个最终用户报告了这种情况、因此很遗憾、我没有任何数据可以向您展示。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gareth、

    我记得另一位客户看到有衰减、但他们在 CAPP、CAPN 引脚上使用了错误值的滤波电容器。  我们建议使用 10nF 的滤波电容;我想客户意外安装了一个 100nF 电容器、确实会导致输入信号衰减。  只要 CAPP、CAPN 值为 10nF 且采用高质量薄膜或陶瓷电容器 (NP0/C0G)、那么在使用 FIR 滤波器时、您应该会看到非常平坦的响应。

    此致、
    Keith Nicholas
    精密 ADC 应用