This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1291:电极配置模式指南

Guru**** 2907490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1291, ADS1292, TIDM-BIOSIGNMONITOR

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538594/ads1291-electrode-configuration-mode-guidance

器件型号:ADS1291
主题中讨论的其他器件: ADS1292TIDM-BIOSIGNMONITOR

工具/软件:

您好:

我希望就 ADS1291 IC 是否 适合我的应用提供建议、并希望就其实施提供一些指导。 我的目标是使用单导联测量 ECG 信号、可以将其重新配置为与 2 电极设置(无 RLD)或 3 电极设置(具有 RLD)配合使用。

由于 AD8232 有两个输入通道,我计划将两个电极馈入一个通道(外部交流耦合),同时使用 RLD 在内部设置共模电压。 然后、我可以  使用相同的两个电极馈入第二个通道、但没有任何耦合、将 RLD 配置为输出来驱动 3 电极配置的第三个电极。

这两种配置绝不会同时使用、因此我的目标是提供可重新配置的系统、让我可以在软件中切换 RLD 功能。 这对于 ADS1291 是否可行? 如果是、您能向我提供任何资源或解释我如何实现此设置吗?

感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tomisin、

    感谢您的帖子,请原谅在暑假期间的延迟。

    ADS1291/2 没有将电极输入偏置到 RLD 的内部配置。 每个 INxP/N 引脚到 RLDOUT 需要一个外部上拉电阻器、您可以在使用专用 RLD 电极的配置中取消安装该电阻器。

    ADS1292 有一个辅助输入对、适用于不使用内部呼吸功能的应用。 IN3P/N 输入可用作交流耦合输入、每个输入都有一个连接到 RLDOUT 的分立式上拉电阻器。 IN1P/N 和 IN2P/N 输入可用作直流耦合输入。 然后、RLD 输出可以连接到 RLDIN、并转向这 4 个用作 RLD 电极的直流耦合引脚中的任何一个(即在 CH1 上测量的 LA/RA、IN2P 用作 RLD)。

    这听起来是否适合您的应用?

    此致、

    Ryan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不用担心、Ryan、感谢您回复我。

    [引述 userid=“99143" url="“ url="~“~/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538594/ads1291-electrode-configuration-mode-guidance/5940085 ]ADS1291/2 没有将电极输入偏置到 RLD 的内部配置。 每个 INxP/N 引脚到 RLDOUT 之间都需要一个外部上拉电阻器、您可以在使用专用 RLD 电极的配置中取消安装该电阻器。

    遗憾的是、这种方法不可行、因为系统必须可重新配置、以便动态使用 2 或 3 个电极。 那么、这里的模拟开关是否可用于连接或断开这些外部偏置电阻器?

    ADS1292 有一个辅助输入对、适用于不使用内部呼吸功能的应用。 IN3P/N 输入可用作交流耦合输入、每个输入都有一个连接到 RLDOUT 的分立式上拉电阻器。 IN1P/N 和 IN2P/N 输入可用作直流耦合输入。 然后、RLD 输出可连接到 RLDIN 并转向这 4 个用作 RLD 电极的直流耦合引脚中的任何一个(即在 CH1 上测量的 LA/RA、IN2P 用作 RLD)。[/报价]

    我想我能明白你现在的意思。“ 我想也可以使用 IN1P 和 IN1N 作为交流耦合输入、然后使用 IN2P、IN2N 和 IN3P 作为直流耦合输入。 因此、我可以将 RLDOUT 引向 IN3P(通过 RLDIN)以用作 RLD 电极吗?

    另一方面、看来在 TIDM-BIOSIGNMONITOR 参考设计中实现了类似的想法。 IN1P 和 IN1N 采用交流耦合和中轨偏置、允许仅使用两个电极、而 IN2P 和 IN2N 采用直流耦合。 但是、它看起来右侧电极直接从 RLDOUT 引脚输出(以及一些滤波电路) 、但也通过 100k 电阻器连接到 RLDIN 引脚。 那么、该系统是否能够支持 2 电极和 3 电极配置、而无需移除元件或使用辅助 IN3P/N 输入作为 RLD 电极输出? 如果是、您能解释一下如何操作吗?  

    这是否也意味着在该设计中、如果 RLD 电极分离并且因此直流耦合通道的 ECG 读数较差、我可以换用交流耦合通道? 您是否知道这是否会遇到与监管审批相关的任何问题?

    再次提前感谢您的帮助!