This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS8166:自动序列模式是否与 ADS8166 上的配对配合使用

Guru**** 2782615 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542974/ads8166-does-auto-sequence-mode-work-with-pairing-on-the-ads8166

器件型号:ADS8166


工具/软件:

您好、

我有两对输入引脚 (AIN0 和 AIN1 以及 AIN2 和 AIN3)、我想使用自动序列模式。  

如果我将输入配置为单独的通道(例如,CH1_CH0_CFG[1:0]= 0)、则测量正确。  
如果我将输入成对配置、则不起作用。

自动序列模式是否可与配对配合使用?

如果是、如何配置寄存器 AIN_CFG 和 AUTO_SEQ_CFG1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您的发布。 当您对输入对使用自动排序时、测量结果是什么样子的? 使用这些信号对作为单端输入还是伪差分通道?

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Samiha!

    测量看起来很奇怪、 值中没有找到任何逻辑。  

    注 1:我刚刚发现我不能将伪差分模式用于 (AIN2 /3)、因为 AIN3 的电压超出规格 1.5V。
    注 2:数据表中存在错误。 CH1_CH0_CFG 是否处于位置 0(如图 7-14 所示)或位 6-7(如表 7-20 所示)? (绿色笔)  

    我的输入如下
    AIN0:测量信号 0 [范围 0… 4V]
    AIN1:失调电压~ REFby2 (2V)
    AIN2:测量信号 1 [范围 0… 4V]
    AIN3:失调电压~ 1.5V

    我使用内部基准、

     

    在单端(自动)模式下 (AIN_CFG=0 且 AUTO_SEQ_CFG1=0b1111)、可获得预期结果。  

    配对 AIN0 和 AIN1 后、我尝试了 AIN_CFG 和 AUTO_SEQ_CFG1 的几种组合、但没有有用的结果。
    我假设我需要 CH1_CH0_CFG = 0b10 且 CH2_CH3_CFG = 0。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Thomas:

    感谢您指出数据表错误、我将请求更新。 大表正确、即位 7-6 为 CH1_CH0_CFG[1:0]。

    需要尝试的一点是、当使用输入对时、是否只能在自动时序控制模式下启用 CH0、CH2、CH4、CH6? 请告诉我输出是什么样子的。

    此致、

    Samiha  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、 Samiha!  

    感谢您的回答。  

    我 现在将使用单端(自动)模式;也许我稍后将实现伪差分模式。