This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1299:关于三个 ADS1299 芯片的连接问题

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1299

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542420/ads1299-regarding-the-connection-issue-of-three-ads1299-chips

器件型号:ADS1299


工具/软件:

尊敬的 TI 工程师:
您好、我在设计 24 通道 EEG 和绘制连接三个 ADS1299 芯片的原理图时遇到了一些困惑。 我有以下两个问题要问
1:假设我设计了一个 24 通道 EEG 来连接三个 ADAS1299 芯片,使用 SRB1 或 SRB2,我应该在使用其中一个 SRB 之后连接三个 SRB
2:是否应使用三个 ADS1299 芯片、BIASUT、BIASN、BIASNV 和 BIASREF 使用一个芯片或全部三个芯片进行连接? 它们应该如何连接
期待您的答复!
谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Tan、

    感谢您发送编修。  

    如果您想与所有 ADS1299 器件共享一个基准电极、我建议每个 ADS1299 都包含一个低噪声放大器来缓冲 SRB1 输入引脚。 如果您发现没有必要、可以在缓冲区周围包含短路提供。

    数据表介绍了使用多个器件时所需的偏置放大器连接:

    此致、

    Ryan