This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3910D125:NC 引脚配置

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1544033/adc3910d125-nc-pin-config

器件型号:ADC3910D125


工具/软件:

您好的团队、

数据表显示 NC 引脚应连接到 GND。 正确吗?这是否意味着 NC 引脚不应悬空?

此表中的 NC 引脚编号有拼写错误、EVM 原理图中的 NC 引脚与 GND 之间没有连接、因此客户想仔细检查一下、以防万一。

此致、

森田市

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita:

    正确、标记错误。 引脚 17 应接地。 我们也会在 EVM 的下一个版本中更新此内容。

    此致、

    Luke Allen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Morita:

    抱歉、请允许我澄清一下:引脚 17 实际上在数据表中被悬挂了两次。 引脚 17 用于 VREF。 如果您使用 ADC 的内部基准、则应将该引脚接地。

     

    上面显示的引脚应标为引脚 5 而不是引脚 17、并且应连接到接地端。

    此致、

    Luke Allen