This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC121S101QML-SP:DAC121S101QML-SP 和 TL1431MJGB 掩模和晶圆厂

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: DAC121S101QML-SP

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1543445/dac121s101qml-sp-dac121s101qml-sp-and-tl1431mjgb-masks-and-fabs

器件型号:DAC121S101QML-SP


工具/软件:

您好:

请确认:

  • DAC121S101QML-SP 在 DC2020 和 DC2137 之间具有相同的掩码(和制造厂)。
  • TL1431MJGB 在 DC1616 和 DC1933 之间有相同的面罩(和 Fab)? (应为修订版 B)

提前感谢、

-l PERBET-

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Perbet 先生:

    我不确定您具体指的日期代码、但 DAC1212S101QML-SP 上没有晶圆厂或掩码更改。

    将线程移至参考团队以支持 TL1431MJGB。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    所有晶圆厂的变更都通过 PCN 传达。  TL1431MJGB 没有变化。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答! 您能告诉我如何检查给定产品的 PCN 吗?