This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS9813:ADS9813 具有±5V 的单端双极输入、ADS9813 的输出为 1.9V。

Guru**** 2595800 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS9813

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1538993/ads9813-with-a-single---ended-bipolar-input-of-5v-the-ads9813-has-an-output-of-1-9v

器件型号:ADS9813


工具/软件:

您好:

一)我们使用的器件是 ADS9813、该器件的初始化序列如下:

  1.  将 Write0x0001 写入寄存器  0x00 (启用复位)。
  2.  将 0x0000写入 寄存器  0x00 (复位已禁用)。
  3. 将  0x0004 写入寄存器  0x00 (启用传统 SPI)。
  4. 将  0x000B 写入寄存器  0x04 (INIT1 配置)。
  5. 将  0x0002 写入寄存器  0x03 (选择组 1)。
  6. 将  0x0002 写入寄存器  0x92 (INIT2 配置)。
  7. 将  0x0604 写入寄存器  0xC5 (INIT3 配置)。
  8. 将  0x0100 写入寄存器  0xC1 (设置 SDR 数据速率)

二)Ω ADC 的模拟输入使用单端双极±5V 信号。 但是、AINxP 的直流输出电压约为 1.9V 会出现问题。 什么原因可能导致此问题? 模拟前端的原理图如下:

 

  此致  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chapeak:

    感谢您的问题。 请问您在哪个类型的应用程序/项目中使用的是 ADS9813?

    请确保遵循此初始化序列。 你的前几个写似乎不符合表 6-13。

    您是否表示将+/–5V 输入信号应用到的同一针脚上的电压输出为 1.9V? 或者、您是否在未连接+/–5V 输入时读取此输出? 如果悬空、输入将显示一些接近~2V 的直流值、因为这是内部 PGA 的共模电压。  

    此外、必须在上电和初始化后向器件提供 SMPL_SYNC 脉冲、以确保通道数据在 ADC 输出时对齐。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Samiha:

    我们正在声音收集项目中使用它。

    根据表 6-3 中的顺序配置 ads9813 的初始化序列后、仍有 1.9V 输出。 根据论坛网站上其他帖子的内容、将初始化序列中 0x03 寄存器的值更改为 0x0002 后、AINxP 引脚的输出仍为 1.9V。

    上电和初始化后 ,我们提供了 SMPL_SYNC 脉冲 ,以确保来自 ADC 输出的通道数据对齐,但 AINxP 的电压仍为 1.9V。

    原理图设计如下:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chapeak:

    谢谢。 当输入悬空时、您是否测量 1.9V? 因为正如我在上一个回答中提到的、这是预期的。 您可以将未使用的输入接地。  

    还是在应用+/–5V 输入时测量 1.9V 电压?

    您能提供更高分辨率的原理图图像吗? 还是 PDF? 我无法读取电阻值。

    此致、

    Samiha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的答复。 问题已解决、输入悬空