This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ5200RF:即使在斜坡/测试图形模式下、也没有数据输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ5200RF

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1543953/adc12dj5200rf-no-data-output-even-in-ramp-test-pattern-mode

器件型号:ADC12DJ5200RF


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我正在使用 ADC12DJ5200RF 在定制电路板上、使用 JESD204 接口与 FPGA 连接。 ADC 已通过进行配置 SPI 、我目前正在尝试使用验证设置 内部测试图形(斜坡模式)

但是、即使是通过 SPI 启用斜坡模式、我也没有在 ADC JESD204B/C 数据通道上看到任何活动。

当前设置:

  • ADC 模式: JMODE3 (16 条通道、JESD204B/C)

  • 采样时钟: 4.8 GHz(已验证)

  • REFCLK: 120MHz(在外部提供,通过示波器进行验证)

  • SYSREF: 连续模式、由外部提供

  • SPI 接口: 读取/写入正常工作(已验证器件 ID 0xF0 读取)

  • FPGA JESD 内核: 已配置并等待链路(未将 SYNC 置为有效、未观察到 CGS)

    e2e.ti.com/.../HS_5F00_ADC_5F00_REGISTER-4.txt