This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC5662:电源序列

Guru**** 2872500 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC5662

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542098/dac5662-power-sequence

器件型号:DAC5662


工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

DAC5662 是否需要任何上电/断电序列?

在数据表中、需要注意的是 AVDD 和 DVDD 之间的电压为 +–0.5V。  在上电/断电期间、我可以在 DVDD 之前上电 AVDD 吗?

我也可以通过电子邮件联系 DAC5662 原理图审核吗?

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Hoang、

    上电/下电期间、AVDD 和 DVDD 需要处于 500mV 以内。  这意味着两者都可以先上电、但另一个不能低于另一个 500mV。

    此致、

    Geoff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Geoff Roth:

    谢谢你。 我会记下这个顺序。 请帮助查看 DAC5662 的原理图、如下所示。  

    谢谢。