This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS1263:循环输入

Guru**** 2966500 points

Other Parts Discussed in Thread: ADS1263

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1543408/ads1263-cycling-through-inputs

器件型号:ADS1263


工具/软件:

您好:

是否有人知道是否可以将 ADS1263 设置为按顺序自动循环使用多个输入、或者我是否必须在每次转换后写入 INPMUX 寄存器才能更改为下一个输入?

例如、我有一个应用、我依次在单端输入 1-3 上使用 ADC1 (AIN1、AIN2、然后 AIN3)。 我目前无法辨别是否可以将其配置为在一个 START 信号后进行这三次转换、或者是否必须遵循更复杂的过程、例如:转换 AIN1、写入 INPMUX、转换 AIN2、写入 INPMUX、转换 AIN3。

提前感谢

Mitchell

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Mitchell:

    您必须通过对  INPMUX 寄存器中的 MUXP[3:0]和 MUXN[3:0]位进行编程来选择通道、但是可以 使用 START 引脚或 Start1 命令将 ADC 配置为在连续转换模式下运行。  在此模式下、通过将 START 引脚置为低电平或发送 STOP1 命令、ADC1 会持续转换、直到停止。

    BR、

    Dale