This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3644:斜坡测试图形

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3644

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1541381/adc3644-ramp-test-pattern

器件型号:ADC3644


工具/软件:

大家好、我尝试在 ADC3644 上使用斜坡测试图形功能、但无法确定要写入每个寄存器的内容以及输出图形的外观。 目前我正在写以下内容:

0x14:0b00000100(对于 16 位)

0x15:0b00000000

0x16: 0b01001000

我收到的输出不确定如何解释。 如果我不正确地执行此测试、您可以提供任何帮助。 谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Felipe:

    上面列出的寄存器写入是正确的。 请确保按此顺序完成以下操作:

    1. 您通过 SPI 为 ADC 提供了采样时钟
    2. 您已执行数据表中表 8-9 中的配置步骤。
    3. 将上述值写入寄存器 0x14、0x15 和 0x16

    输出图形将是步长为 1 的 16 位斜坡图形。 也就是说、每次采样、斜坡都将增加 1。  

    此致、

    Luke Allen