This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC3444:双线模式下 ADC3444 上的 8 点正弦波测试模式存在问题

Guru**** 2693325 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC3444

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1543431/adc3444-issue-with-8-point-sine-wave-test-pattern-on-adc3444-in-2-wire-mode

器件型号:ADC3444


工具/软件:

您好:

我正在使用  ADC3444 芯片组  并且测试图形输出出现问题。 我使用将差分输出数据转换为单端数据  IBuF 、然后使用  IDDR  将上升沿和下降沿数据捕获到单个数据流中。

同时我能够像这样正确接收模式  0x2AAA  交替出现  一串二进制代码 1 和 0 、我无法正确捕获  8 点正弦波测试模式  以及最后两个测试图形。

以下是我的设置的一些详细信息:

  • 数据速率:  120MSPS
  • 模式:  2 线接口
  • 计时:  根据数据表建议使用 FCLK 和 DCLK

您能帮助我确定正弦波形问题的原因吗? 非常感谢有关计时对齐、反序列化或配置设置的任何建议。

谢谢你