This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AFE4960:呼吸的理想解决方案。 AFE4960 与 ADS1292R

Guru**** 2604985 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS1294R, ADS1292R, AFE4960

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1543016/afe4960-best-solution-for-respiration-afe4960-vs-ads1292r

器件型号:AFE4960
Thread 中讨论的其他器件:ADS1294RADS1292R

工具/软件:

你(们)好

我们已经有一款搭载 ADS1294R 的产品、希望获得更好的呼吸性能。 我们将开发新版本,不需要 4 输入,但也希望更好的信号呼吸.  
我们希望减少伪影效应、
小胸部从肺部移动。

1.我们可以保持 ADS1294R
2.使用 ADS1292R 进行更改
3.可使用 AFE4960

是呼吸测量与生物为我们带来优势。

此致
Ferhat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Ferhat、

    感谢您联系我们。

    在这三个器件之间、ADS1294R 具有最低的 呼吸阻抗测量噪声 (20mΩ pp)、并应提供最高性能 的呼吸测量。

    除了更改器件外、您还可以通过增大呼吸调制电流或增大增益来提高呼吸性能。 只要总电流限制为小于 100µA、就可以通过增大 VREF 的值来增大电流。 可以通过增加呼吸信号链上的 PGA 增益来增大增益。

    此外、 为获得 ADS1294R 呼吸信号链的出色性能、请确保遵循数据表的“第 10.2.1 节:使用内部调制电路进行 ADS129xR 呼吸测量“中的建议。

    此致、

    Payton