This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS7047:ADS7047-Q1EVM-PDK PHI 接口

Guru**** 2601915 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542855/ads7047-ads7047-q1evm-pdk-phi-interface

器件型号:ADS7047


工具/软件:

PHI-EVM 控制器是否包含物理上拉电阻器或软件可配置的上拉电阻器?

消息:
您好、

我正在使用  PHI-EVM 控制器  简化模型  ADS7047-Q1EVM-PDK  Kit、我需要确认是否包含数字线路、具体来说就是数字线路  SCLK   SDI/SDO —具有  物理上拉电阻器  也可以使用上拉电阻  通过软件配置

由于 PHI-EVM 的完整原理图未公开提供、我希望获得有关以下方面的任何技术详细信息:

  • SPI 线路上存在物理上拉电阻的情况。
  • 是否可以通过软件或跳线启用/禁用上拉电阻。

在将电路板与外部器件连接时、这些信息对于避免信号冲突非常重要。

提前感谢您的支持!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jose、

    PHI 控制器没有任何板载上拉电阻器。 如果需要上拉电阻、则应将其放置在外部。

    此致、
    Joel