This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] AMC60704EVM:VDAC 无法设置为输出电压

Guru**** 2794765 points

Other Parts Discussed in Thread: AMC60704EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542715/amc60704evm-the-vdac-cannot-set-to-output-voltage

器件型号:AMC60704EVM


工具/软件:

您好!

我使用 AMC60704EVM 生成 VDAC、但在 GUI 上设置 VDAC 后、仍无法测量 VDAC 引脚上的电压。

我在 VIO、VDD、VCC 上检测到 3.4V、在 PVDD 上检测到 2.1V、并且未在 VSS 上施加电压。
我使用 I2C 和 A1、A0 = 11  



下面列出了 GUI 的屏幕截图。 奇怪的是、点击“Read All“按钮后、所有值都会变为零、我认为芯片 ID 至少应该读回。 但 GUI 显示已连接(绿灯)、因此我认为 PC 和 FT4222 之间的连接是有效的。 请帮助! 谢谢!