This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12DJ4000RF:通道速率计算

Guru**** 2782615 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12DJ4000RFEVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1541981/adc12dj4000rf-lane-rate-calculation

器件型号:ADC12DJ4000RF


工具/软件:

大家好、我希望有人能仔细检查我的通道速率计算。 我想 将 ADC12DJ4000RFEVM 与 Agilex 5 开发套件配合使用。 因此、我限制为 8 个 JESD204C 通道。

我请参阅数据表中的表 7-23、其中指定 N'= 12、M = 4。

因此、如果我以  8gsps 的最大采样率(单通道)进行采样、

其中 通道速率=((M * N'* FS)/ L)* 66/44 =((4 * 12 * 4000000000)/ 8)* 66/44 = 24.475 GHz

 由于是两个交错通道、采样率仍然为 40000MHz、我的假设是否正确?

这在此设置中无法实现、因为器件的最大速率为 17.16Gbps?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Noah:

    此表中为每个 JMODE 提供了串行化因子、这是 R 参数、等于该模式下的 Fbit/Fclk。 因此、如果我们乘以 R*FS、将得到 JESD 通道将运行的通道速率。 在本例中、其值为 3.3*4 = 13.2Gbps。

    谢谢、

    Eric