This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DDS39RF10:信号发生器的良好解决方案或产品

Guru**** 2914610 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC39RF20, DDS39RF10, DAC39RF10

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542163/dds39rf10-a-good-solution-or-product-of-signal-generator

部件号:DDS39RF10
主题中讨论的其他器件: DAC39RF10、DAC39RF20

工具/软件:

 您好、

  我想设计一个能够输出各种脉冲信号的信号发生器、例如指数增长和衰减信号、高斯信号等、并且需要可调参数、如脉冲幅度、频率、脉冲宽度、脉冲数、延迟对象、 和延迟时间。 您是否有任何好的解决方案或产品? 如 DDS?或 DAC?期待您的回复。

此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    有人在这里?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于具有一定 IBW 的信号、DDS39RF10 既可在“DDS 模式“下使用、也可与 JESD204B 接口一起使用。  

    在 DDS 模式下、DDS39RF10 仅限于正弦波。 相位、频率和振幅可以非常快速地调制、但在 DDS 模式下无法生成脉冲、高斯信号等信号。  

    至于 SERDES、DDS39RF10 仅限于更高的内插/低带宽模式、因为它只有 2 个 SERDES 通道。 这也将限制您尝试合成的信号的 IBW。  

    用户可以使用 DAC39RF10(具有完整的 16 个 SERDES 通道)。 在实际输入模式下、它可以合成通过 JESD 发送到它的任何类型的信号(全奈奎斯特带宽)。  

    新的 DAC39RF20 也是一个可能的选项、它仍处于预览状态。  

    此致、  

    马特