This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADC12QJ1600EVM:哪个跳线 (J25) 设置适用于 GBTCLK?

Guru**** 2925110 points

Other Parts Discussed in Thread: ADC12QJ1600EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1542739/adc12qj1600evm-which-jumper-j25-setting-is-correct-for-gbtclk

器件型号:ADC12QJ1600EVM


工具/软件:

你(们)好

我想在 ADC12QJ1600EVM 中使用 ADC 的 TRIGOUT 作为 GBTCLK

原理图中显示应移除跳线、而用户指南中显示应安装跳线。

哪一项是正确的?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:

    EVM 原理图是正确的、请遵循此说明。

    谢谢、

    Eric