This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] ADS124S08:查找 ADS124S08 的替代器件需要技术支持

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: ADS124S08, ADS131M08, ADS1261, TMUX1308

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1541782/ads124s08-technical-support-required-to-find-the-alternate-part-for-ads124s08

器件型号:ADS124S08
Thread 中讨论的其他器件: ADS131M08ADS1261TMUX1308

工具/软件:

尊敬的 TI 团队:

我们目前正在使用 ADS124S08 用于 RTD 和应变仪桥式传感器的数据采集。 现在、我们希望替换  ADS124S08 ADC、具有较高采样率(同时保持所有其他要求规格不变)。 我发现了一个器件  ADS131M08。  但是、该器件没有内部电流源激励。

请建议使用具有更高采样率 (10ksps ~ 30ksps) 并支持内部电流源激励的类似器件。 让我详细介绍一下要求、如下所述:

-分辨率:24 位
-采样率: 10ksps ~ 30ksps
-架构:Δ — Σ ADC
-接口: SPI
-输入频道:8/12
-所需的内部电流源激励。

如果没有内部电流源激励、请建议一种在外部将其添加并共享设计参考的方法。  

此致、
Sahil Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil Nayak:

    请尝试使用 ADS1261。 该功能集与 ADS124S08 几乎相同(电流源,低噪声 PGA,时钟,基准等)。 但该器件的采样速率可达 40KSPS、并提供 11 个输入通道。

    如果您需要任何其他信息、请告诉我们

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    感谢您的快速准确的答复。

     ADS1261 是否支持同步采样? 此外、它有 10 个输入通道。

    对于 12 个输入通道和 10k 至 30k 采样率、您是否有任何器件建议? 如果没有内部电流源、您能否建议从外部添加电流源激励的方法? 设计参考会很有帮助。

    此致、
    Sahil Nayak

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Sahil Nayak:

    我们讨论的 ADC (ADS124S08 或 ADS1261) 都不支持同步采样、它们都是多路复用 ADC

    ADS1261 具有 11 个通道 (AIN0-AIN9 和 AINCOM)

    目前我们没有任何符合您所有要求的产品、但我们目前正在开发一款通道数大于 12 且采样率大于 30kSPS 的设备。 如果您想了解有关该设备的更多信息、请在 10 月初向我们跟进、届时我们将公开提供相关信息

    或者、只需将 ADS1261 与外部多路复用器配合使用、而不是设计您自己的电流源、可能会更容易。 TMUX1308 等器件成本非常低、并提供了 8:1 选项、可以显著增加 ADC 的输入通道数量。 ADS1261 还具有与一些模拟引脚共享的 GPIO、可用于控制多路复用器

    -布莱恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Bryan、

    已注意。 感谢您的更新和有用信息。

    此致、
    Sahil Nayak