This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] DAC53204:针对电子负载应用问题

Guru**** 2872490 points

Other Parts Discussed in Thread: DAC53204

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/data-converters-group/data-converters/f/data-converters-forum/1543812/dac53204-for-eload-application-problem

器件型号:DAC53204


工具/软件:

您好:

我想使用以下概念从 0~2A 实现电子负载应用。

1) 在数据表中、CL 最大值为 200pF。  这是否意味着外部 MOSFET 栅极输入电容应小于它?

如果是、请为我推荐其他 DAC 来获得更高的限制。 因为大多数大电流 MOSFET 输入电容将约为 5~10nF。

2) 对于输出余量、如果我不使用外部基准、应该使用哪个值?  

dac53204 VDD 为 3.3V、MOSFET GS 阈值为 1.2~2.2V、MOSFET 漏极连接至 VBAT (9V~16V)。

我是否可以实现 0~2A 的全范围?  如果没有、实际范围是多少、或者请推荐其他可能的 DAC 器件型号。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好:  

    如果存在问题、您可以在 DAC 输出和 FET 栅极之间添加一个小串联电阻。  

    使用 FS 规格。 连接到 FET 时、输出将空载。  

    如果漏极直接连接到 VBAT、在您的示例中负载在哪里?  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1) 如何选择小的串行电阻器?  

    我想 100 欧姆电阻器应该起作用。

    3.3V/100 Ω= 33mA <短路电流限制 50mA。

    请确认是否正确。

    2) 如果漏极直接连接到 VBAT、示例中的负载在哪里?  

    VBAT 来自外部高侧驱动器输出。 这意味着 MOSFET 是高侧驱动器的负载。

    该电路用于测试不同电流情况下的高侧驱动器。

    3) 使用内部基准时的输出余量 1.21V。

    输出上限应为 1.21-0.2V = 1.01V。

    输出下限应为 1.21*0.8%= 0.009V。

    请确认是否正确。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、丽萍、  

    100 Ω 就可以了。 33mA 下的性能(压降)会降低、但该器件在闭环中运行、因此应对此进行补偿。  

    最小基准是内部基准 x 1.5x 增益设置、因此为 1.8V。 最小 DAC VDD 也为 1.8V。 如果您正在驱动输出电流、余量要求会变得更高。 例如、在最后一个帖子中共享的余量表中的第三个条目用于 10mA 的输出负载。  

    此致、

    凯蒂恩·琼斯

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能仅根据我的应用发表评论吗? 它用于驱动 MOSFET。

    那么、输出范围应该是 0.009V ~1.6V、对吧?  (如您所说的最小电压为 1.8V、假设顶部的电压为 0.2V)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、丽萍、  

    不应有电流流入 MOSFET 的栅极、因此这样是正确的。

    此致、

    凯蒂恩·琼斯